XOR_MASK(异或掩码)
整数异或位到位掩码,返回反转的位值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。XOR_MASK

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | DINT | 必须具有整型格式。 |
MSK | 输入 | DINT | 必须具有整型格式。 |
XOR_MASK | 输出 | DINT | IN 与 MSK 之间的位到位逻辑异或。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
XOR_MASK 示例
XOR_MASK 功能块图示例

XOR_MASK 梯形图示例

XOR_MASK 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc); result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)
结果

提供反馈