XOR(异或)
XOR 指令执行两个布尔值的异或运算。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。XOR

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
i1 | 输入 | BOOL | 布尔数据类型中的值。 |
i2 | 输入 | BOOL | 布尔数据类型中的值。 |
o1 | 输出 | BOOL | 两个输入项的布尔异或。
|
XOR 示例
XOR 功能块图示例

XOR 梯形图程序示例

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 XOR NOT (bi102); bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;
提供反馈