NOT(真值表)
TTABLE 指令根据输入组合提供输出的值。如果值为 0xABCD 且 In3 到 In0 对应于数字 7,则 TTABLE 是表中位 7 的值(为 1)。表中的最低有效位是位 0。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。TTABLE

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Table | 输入 | UINT | BOOLEAN 函数的真值表。 |
IN0 | 输入 | BOOL | 任何 BOOL 输入值。 |
IN1 | 输入 | BOOL | 任何 BOOL 输入值。 |
IN2 | 输入 | BOOL | 任何 BOOL 输入值。 |
IN3 | 输入 | BOOL | 任何 BOOL 输入值。 |
TTABLE | 输出 | BOOL | 基于输入组合的输出值。 |
TTABLE 输入组合
TTABLE 指令拥有四个输入,因此拥有 16 种组合。可以在真值表中找到这些组合;对于每个组合,可以调整输出值。可配置组合的数量取决于连接到该函数的输入的数量。
编号 | In3 | In2 | In1 | In0 |
|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TTABLE 示例
TTABLE 功能块图示例

TTABLE 梯形图示例

TTABLE 结构化文本示例

结果

提供反馈