SR(设置/复位)
SR 指令用于设置主导双稳态。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。SR

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
SET1 | 输入 | BOOL | TRUE: 将 Q1 设置为 TRUE(主导:确定指令行为时的最高优先级)。 |
RESET | 输入 | BOOL | TRUE: 将 Q1 复位为 FALSE。 |
Q1 | 输出 | BOOL | 布尔内存状态。
|
Set1 | 复位 | Q1 | 结果 Q1 |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
SR 示例
SR 功能块图示例

SR 梯形图程序示例

SR 结构化文本示例

(* ST Equivalence: SR1 is an instance of a SR block *) SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd); command := SR1.Q1;
结果

提供反馈