OR_MASK(位到位 OR 掩码)
整型 OR 位到位掩码,将启用位。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。OR_MASK

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | DINT | 必须具有整型格式。 |
MSK | 输入 | DINT | 必须具有整型格式。 |
OR_MASK | 输出 | DINT | IN 与 MSK 之间的位到位逻辑或。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
OR_MASK 示例
OR_MASK 功能块图示例

OR_MASK 梯形图示例

OR_MASK 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) parity := OR_MASK (xvalue, 1); (* makes value always odd *) result := OR_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#fbf *)
结果

提供反馈