OR

OR 指令执行两个或多个布尔值的逻辑 OR 运算,并返回布尔值 True(如果输入为 True)。否则,返回 False。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
OR
OR
OR 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
i1
输入
BOOL
布尔数据类型中的值。
i2
输入
BOOL
布尔数据类型中的值。
o1
输出
BOOL
输入项的布尔或。
  • TRUE: 当一个或多个输入为 TRUE 时。
  • FALSE:当输入为 FALSE 时。

OR 示例

OR 功能块图示例
OR 功能块图示例
OR 梯形图程序示例
OR 梯形图程序示例
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 OR NOT (bi102); bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal