NOT_MASK(位到位 NOT 掩码)
整型位到位取反掩码,将反转参数值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。NOT_MASK

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | DINT | 必须具有整型格式。 |
NOT_MASK | 输出 | DINT | 32 位 IN 上的位到位非运算。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
NOT_MASK 示例
NOT_MASK 功能块图示例

NOT_MASK 梯形图示例

NOT_MASK 结构化文本示例

(*ST equivalence: *) result := NOT_MASK (16#1234); (* result is 16#FFFF_EDCB *)
结果

提供反馈