NOT
NOT 指令将布尔值转换为反值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。NOT

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
i1 | 输入 | BOOL | 任何布尔值或复杂表达式。 |
o1 | 输出 | BOOL | 当 IN 为 FALSE 时为 TRUE。当 IN 为 TRUE 时为 FALSE。 |
NOT 示例
NOT 功能块图示例

NOT 梯形图程序示例

(* ST equivalence: *) bo10 := NOT (bi101);
提供反馈