AND
AND 指令在两个或多个值之间执行布尔 AND 运算。它可以用作
。
。支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。AND

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
i1 | 输入 | BOOL | 布尔数据类型中的值。 |
i2 | 输入 | BOOL | 布尔数据类型中的值。 |
o1 | 输出 | BOOL | 对输入值执行布尔与操作所得结果。 |
AND 示例
AND 功能块程序示例

AND 梯形图程序示例

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 AND NOT (bi102); bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;
提供反馈