UIE(启用中断)
UIE 指令启用特定用户中断。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。UIE

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
Enable | 输入 | BOOL | 启用指令。
| |
IRQType | 输入 | UDINT | 使用 STI 定义字。
|
|
UIE | 输出 | BOOL | Rung 状态(与 Enable 相同)。 | |
UIE 示例
UIE 功能块图示例

UIE 梯形图示例

UIE 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := UIE(TESTENABLE, 2) ;
结果

提供反馈