STIS(选择计时启动)
STIS 指令从控制程序启动可选定时用户中断 (STI) 计时器,而不是自动启动。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。STIS

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Enable | 输入 | BOOL | 启用指令。
|
IRQType | 输入 | UDINT | 使用 STI 定义字。
|
SetPoint | 输入 | UINT | 执行可选计时中断之前必须经过的时间长度(单位为毫秒)。
|
STIS | 输出 | BOOL | Rung 状态(与 Enable 相同)。 |
STIS 示例
STIS 功能块图示例

STIS 梯形图示例

STIS 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := STIS(TESTENABLE, 2, 1000) ;
结果

提供反馈