IOM(即时输出)

在进行正常输出扫描前更新输出。
操作详细信息︰通常用于中断编程结束时选择或屏蔽即时扫描和更新的输出。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
IOM
IOM
IOM 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行指令
  • FALSE:不执行
OutputType
输入
USINT
标识输出类型︰
  • 0:嵌入式输出
  • 1:插件输出
OutputSlot
输入
USINT
标识输出插槽︰
  • 0:嵌入式输出
  • 1、2、3、4、5:插件插槽编号(插槽从左到右进行编号,起始编号为 1。)
对于嵌入式输出,永远为 0。
对于插件输出,输出插槽为 1、2、3、4、5(插件插槽编号,从最左边的插槽 [1] 开始)。
Sts
输出
USINT
即时输出扫描状态。
IOM (Sts) 状态代码:
  • 0x00:未启用(未执行操作)
  • 0x01:输入/输出扫描成功
  • 0x02:输入/输出类型无效
  • 0x03:输入/输出插槽无效
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
  • TRUE: 输出已更新
  • FALSE:输出未更新
仅适用于梯形图程序。

IOM 示例

IOM 功能块图示例
IOM 功能块图示例
IOM 梯形图示例
IOM 梯形图示例
IOM 结构化文本示例
IOM 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal