创建梯形图并添加变量
创建梯形图,然后将局部变量添加到梯级。此示例程序使用 2080-L50E-24QVB 控制器。所有
Micro850
L50E 控制器均支持 高速计数器。先决条件
- 创建Micro800控制器项目,并添加支持 HSC 的控制器。
- 控制器处于脱机状态。
创建梯形图并添加变量
- 在“项目组织管理器”中,右键单击“程序”,然后选择“新建程序”。
- 在“新建程序”中,输入程序名称,验证类型是否为“梯形图”,然后选择“创建”。
- 执行以下操作之一,打开该程序:
- 双击该程序。
- 选择该程序,然后选择Enter键。
- 执行以下操作之一,将直接触点添加到第一个梯形图梯级:
- 在“工具箱”的“搜索”中输入XIC,然后将其拖动到语言编辑器中的第一个梯级。
- 在“工具箱”中,双击XIC以将其添加到第一个梯形图梯级。
- 将变量分配给直接触点。
- 右键单击XIC指令,然后选择“选择变量”。
- 在变量选择器中,选择<controller-name>导航选项卡,然后双击“全局变量”。
- 在全局变量选择器中,选择_IO_EM_DI_05,然后选择“选择”。
- 执行以下操作之一,以添加 HSC 指令:
- 在“工具箱”的“搜索”中输入HSC,然后将其拖至语言编辑器中 XIC 指令的右侧。
- 在“工具箱”中,双击HSC,然后将添加的 HSC 指令拖至语言编辑器中 XIC 指令的右侧。
- 在“项目组织管理器”中,在创建的程序下双击“局部变量”。
- 在“局部变量”网格中,输入以下变量:局部变量变量名数据类型MyCommandUSINTMyAppDataHSCAPPMyInfoHSCSTSMyPLSPLSMyStatusUINT局部变量网格与下图相似:

提供反馈