HSC 中断参数

HSC 中断参数用于配置开始和掩码选项。

自动开始 (HSC0.AS)

自动开始 (HSC0.AS)
参数
数据格式
HSC 模式
用户程序访问
HSCO.AS
位
0...9
只读
“自动启动”由编程设备配置,并作为用户程序的一部分存储。自动启动位定义是否只要控制器进入任何运行或测试模式就自动启动 HSC 中断功能。

上溢掩码 (HSC0.MV)

“MV”(上溢掩码)控制位用于启用(允许)或禁用(不允许)发生上溢中断。如果该位已清除 (0),且 HSC 检测到“达到上溢”条件,则不会执行 HSC 用户中断。
“MV”位由用户程序控制,在断电重启过程中其值将保留。用户程序必须设置并清除 MV 位。
上溢掩码 (HSC0.MV)
参数
数据格式
HSC 模式
用户程序访问
HSCO.MV
位
0...9
只读

下溢掩码 (HSC0.MN)

下溢掩码 (HSC0.MN)
参数
数据格式
HSC 模式
用户程序访问
HSCO.MN
位
2...9
只读
“MN”(下溢掩码)控制位用于启用(允许)或禁止(不允许)发生下溢中断。如果该位已清除 (0),且“HSC”检测到“达到下溢”条件,则不会执行“HSC”用户中断。
“MN”位由用户程序控制,在断电重启过程中其值将保留。用户程序必须设置和清除 MN 位。

高预设掩码 (HSC0.MH)

高预设掩码 (HSC0.MH)
参数
数据格式
HSC 模式
用户程序访问
HSCO.MH
位
0...9
只读
“MH”(高预设掩码)控制位用于启用(允许)或禁止(不允许)发生高预设中断。如果该位已清除 (0),且 HSC 检测到“达到高预设”条件,则不会执行 HSC 用户中断。
“MH”位由用户程序控制,在断电重启过程中其值将保留。用户程序必须设置和清除 MH 位。

低预设掩码 (HSC0.ML)

低预设掩码 (HSC0.ML)
参数
数据格式
HSC 模式
用户程序访问
HSCO.ML
位
2...9
只读
“ML”(低预设掩码)控制位用于启用(允许)或禁止(不允许)发生低预设中断。如果该位已清除 (0),且 HSC 检测到“达到低预设”条件,则不会执行 HSC 用户中断。
“ML”位由用户程序控制,在断电重启过程中其值将保留。用户程序必须设置和清除“ML”位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal