HSCE_SET_STS
该指令手动设置或复位 HSC 计数状态标记。必须停止 HSC 功能块,HSCE_SET_STC 功能块才能设置或复位其 HTS 状态。如果未停止 HSC 功能块或未配置 HSC 通道,则 HSC2_SET_STS 功能块将发生错误。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。HSCE_SET_STS

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Enable | 输入 | BOOL | 功能块启用。
|
Channel | 输入 | HSCE_CHANNEL | HSCE 通道。 |
HPReached | 输入 | BOOL | 当达到高预设值时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。 |
LPReached | 输入 | BOOL | 当达到低预设值时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。 |
OFOccurred | 输入 | BOOL | 当发生上溢时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。 |
UFOccurred | 输入 | BOOL | 当发生下溢时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。 |
TouchProbe | 输入 | BOOL | 当触发接触式探测时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。 |
Hold | 输入 | BOOL | 当触发 HSC 保持时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。该输入参数仅适用于计数器 0。对于计数器 1,始终复位 |
Preset | 输入 | BOOL | 当触发 Z ACC 复位时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。 通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。 该输入参数仅适用于计数器 0。对于计数器 1,始终复位。 |
Done | 输出 | BOOL | HSC 配置操作(由此指令启动)成功。 |
Error | 输出 | BOOL | 指示发生了错误。 |
HSCE_SET_STS 示例
HSCE_SET_STS 功能块图示例

HSCE_SET_STS 梯形图示例

HSCE_SET_STS 文本结构示例

提供反馈