HSCE_READ_STS
该指令用于读取当前 HSC 状态。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。HSCE_READ_STS

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Enable | 输入 | BOOL | 如果 Enable 为 True,则更新 HSC2StsInfo。 |
Channel | 输入 | HSCE_CHANNEL | HSCE 通道。 |
Valid | 输出 | BOOL | 如果为 TRUE,则 HSC2StsInfo 有效。 |
HSCEStsInfo | 输出 | HSCE_STS | 计数器溢出限制值。 |
Error | 输出 | BOOL | 指示发生了错误。 |
HSCE_READ_STS 示例
HSCE_READ_STS 功能块图示例

HSCE_READ_STS 梯形图示例

HSCE_READ_STS 文本结构示例

提供反馈