HSCE_CFG_PLS

HSCE_CFG_PLS 指令用于带可编程限位开关 (Programmable Limit Switch, PLS) 的 HSC 配置。该功能是高速计数器的一组额外操作模式。如果使用这些模式操作,则每次达到预设之一时,将使用用户提供的数据更新预设和输出数据值。通过提供包含设置为要使用的数据的 PLS 文件,可对这些模式进行编程。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
HSCE_CFG_PLS
HSCE_CFG_PLS
HSCE_CFG_PLS 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Execute
输入
BOOL
上升沿启动 HSC 配置(HSCE Enable 应为 FALSE)。
下降沿将清除所有输出值。
Channel
输入
HSCE_CHANNEL
HSCE 通道。
InitAccumulator
输入
LINT
累加器初始值。
OFSetting
输入
LINT
计数器溢出限制值。
UFSetting
输入
LINT
计数器下溢限制值。
PLS_Data
输入
PLS2
高预设 (LINT)、低预设 (LINT)、高预设输出 (UDINT) 和低预设输出 (UDINT) 的配置值。
PLS_Size
输入
USINT
PLS 数据大小,插件的最大值为 24。
PLS_Offset
输入
USINT
在 PLS 数据数组中开始偏移。
OutputMask
输入
UDINT
PLS 功能的输出掩码。
Done
输出
BOOL
HSC 配置操作(由此指令启动)成功。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
ErrorID
输出
UINT
当发生错误时,ErrorID 包含错误代码。

HSCE_CGF_PLS 示例

HSCE_CGF_PLS 功能块图示例
HSCE_CGF_PLS 功能块图示例
HSCE_CGF_PLS 梯形图示例
HSCE_CGF_PLS 梯形图示例
HSCE_CGF_PLS 文本结构示例
HSCE_CGF_PLS 文本结构示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal