HSCE_CFG
HSCE_CFG 指令用于配置高速计数器。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。HSCE_CFG

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Execute | 输入 | BOOL | 上升沿启动 HSC 配置(HSCE Enable 应为 FALSE)。 下降沿将清除所有输出值。 |
Channel | 输入 | HSCE_CHANNEL | HSCE 通道。 |
InitAccumulator | 输入 | LINT | 累加器初始值。 |
OFSetting | 输入 | LINT | 计数器溢出限制值。 |
UFSetting | 输入 | LINT | 计数器下溢限制值。 |
HPSetting | 输入 | LINT | HSCE 的高预设 (HP) 值。 |
LPSetting | 输入 | LINT | HSCE 的低预设 (LP) 值。 |
PLS_Offset | 输入 | USINT | 在 PLS 数据数组中开始偏移。 |
OutputMask | 输入 | UDINT | 可编程限位开关 (Programmable Limit Switch, PLS) 功能的输出掩码。 |
HPOutput | 输入 | UDINT | 高预设输出状态。 |
LPOutput | 输入 | UDINT | 低预设输出状态。 |
Done | 输出 | BOOL | HSC 配置操作(由此指令启动)成功。 |
Error | 输出 | BOOL | 指示发生了错误。 |
HSCE_CGF 示例
HSCE_CGF 功能块图示例

HSCE_CGF 梯形图示例

HSCE_CGF 结构化文本示例

提供反馈