SHL(向左移动)
对于 32 位整数,SHL 指令将整数向左移动,并在最低有效位中置 0。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。SHL

SHL

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | DINT | 任何整数值。 |
NbS | 输入 | DINT | 1 位移动的数量(位于集合 [1..31] 内)。 |
SHL | 输出 | DINT | 左移动的值。如果 NbR <= 0,则无效。如果值为 0,则替换最低有效位。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
SHL 示例
SHL 功能块图示例

SHL 梯形图示例

SHL 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) result := SHL (register,1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#1001_1010_0110_1010 *)
结果

提供反馈