ROL(向左旋转)
ROL 指令将 DINT 类型输入以圆形向左旋转 NbR 位,并用旋转的位填充右侧的位。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ROL

ROL

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | DINT | 整数值。 |
NbR | 输入 | DINT | 1 位旋转的数量(位于集合 [1..31] 内)。 |
ROL | 输出 | DINT | 左旋转的值。当 NbR <= 0 时,不发生任何更改。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
ROL 示例
ROL 功能块图示例

ROL 梯形图示例

ROL 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) result := ROL (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101*) (* result = 2#1001_1010_0110_1010*)
结果

提供反馈