LFU(LIFO 卸载)
LFU 指令从调用 LIFO 堆栈的用户创建的一维数组卸载数据(8 位、16 位、32 位、64 位)。LFU 和 LFL 指令成对使用。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。LFU

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Execute | 输入 | BOOL | 启用指令块。
|
Dest | 输入 | ANY_ELEMENTARY | 保持 LIFO 堆栈中存在的值。 Dest 支持的基本数据类型:
|
DestOffset | 输入 | UINT | 目标元素偏移。 如果目标是数组数据类型,则为元素偏移;否则,偏移应设置为 0。 对于数组数据类型,要卸载到第一个元素,应将偏移设置为 0。 |
LIFO | 输入 | ANY_ELEMENTARY | 堆栈的起始地址。必须为 LFL 和 LFU 指令进行相同的 LIFO 配置。 支持的元素数据类型:
|
LIFOCon | 输入 | FF_LF_CON | LIFO 配置和控制。必须为 LFL 和 LFU 指令配置相同的配置。使用 FF_LF_CON 数据类型配置 Position 和 Length。 |
Full | 输出 | BOOL | 指示 LIFO 堆栈已满的时间。
|
Error | 输出 | BOOL | 表示存在错误条件。
|
ErrorID | 输出 | USINT | 标识错误的唯一数字。这些错误在 LFU 错误代码中定义。 |
Done | 输出 | BOOL | 指示操作完成的时间。
|
错误代码 | 错误描述 |
|---|---|
0 | 无错误。 |
1 | 不支持 LFL Src 数据类型。 |
2 | 不支持 LFU Dest 数据类型。 |
3 | 不支持 LIFO 数据类型。 |
4 | Src 和 Dest 数据类型与 LIFO 数据类型不匹配。 更正措施: LFL Src 参数和 LFU Dest 参数数据类型应与 LIFO 数组数据类型匹配。 |
5 | LIFO:数组维度不受支持。 更正措施: LIFO 仅支持一维数组。 |
6 | LIFOCon 控制 Length 超过 LIFO 数组大小。 更正措施: LIFOCon 控制 Length 不得超过 LIFO 数组大小。 |
7 | LIFOCon Length 超过最大长度。 |
8 | LIFOCon Length 为零。 |
9 | LIFOCon Position 超过 LIFOCon Length。 |
10 | LFL 控制 Length 和 Position 相等。 |
11 | LFU 控制 Position 为零。 |
12 | 不支持 LFL 或 LFU 数组维度。 更正措施: LFL 和 LFU 仅支持一维数组。 |
13 | LFL 或 LFU DestOffset 超过 Dest 数组大小。 |
LFU 示例
LFU 功能块图示例

LFU 梯形图示例

LFU 结构化文本示例

提供反馈