RTC_SET(设置实时时钟)
RTC_SET 指令将 RTC(实时时钟)数据设置为 RTC 模块信息。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。RTC_SET

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Enable | 输入 | BOOL | 启用指令块。
|
RTCEnable | 输入 | BOOL |
|
RTCData | 输入 | RTC | RTC 数据信息: yy/mm/dd, hh/mm/ss, week (如 RTC 数据类型中所定义)。当 RTCEnable = 0 时会忽略 RTCData。 |
RTCPresent | 输出 | BOOL |
|
RTCEnabled | 输出 | BOOL |
|
RTCBatLow | 输出 | BOOL |
|
Sts | 输出 | USINT | 读取操作状态。 RTC_Set 状态 (Sts) 值:
|
参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
Year | UINT | RTC 的年设置。16 位值,有效范围为 2000 年(1 月 01 日 00:00:00)到 2098 年(12 月 31 日 23:59:59)。 |
Month | UINT | RTC 的月设置。 |
Day | UINT | RTC 的日设置。 |
Hour | UINT | RTC 的小时设置。 |
Minute | UINT | RTC 的分钟设置。 |
Second | UINT | RTC 的秒钟设置。 |
DayOfWeek | UINT | RTC 的星期设置。RTC_SET 将忽略此参数。 |
RTC_SET 示例
RTC_SET 功能块图示例

RTC_SET 梯形图示例

RTC_SET 结构化文本示例

提供反馈