ANY_TO_ULINT

ANY_TO_ULINT 指令可将值转换为 64 位无符号长整型值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
ANY_TO_ULINT
ANY_TO_ULINT
ANY_TO_ULINT 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
i1
输入
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
除无符号长整型之外的任何值。
o1
输出
ULINT
64 位无符号长整型值。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ANY_TO_ULINT 结构化文本示例

(* 与之等效的 ST:*)
bres := ANY_TO_ULINT (true);
(* bres is 1 *)
tres := ANY_TO_ULINT (t#0s46ms);
(* tres is 46 *)
mres := ANY_TO_ULINT ('0198');
(* mres is 198 *)

自固件版本 23.012 起,指令行为发生更改

将 REAL 或 LREAL 值转换为 ULINT 数据类型时,以下规则适用:
  • 正值
    • 0 到 2⁶³ − 1 的值可转换为 ULINT 数据类型。
    • 超过 2⁶³ − 1 的值被限制为 2⁶³ − 1。
  • 负值
    • −1 到 −2⁶³ 的值可转换为 ULINT 数据类型。
    • 小于 −2⁶³ 的值被限制为 2⁶³。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal