ANY_TO_LWORD
ANY_TO_LWORD 指令可将值转换为 64 位长字值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ANY_TO_LWORD

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
| |
i1 | 输入 | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT REAL LREAL IME DATE STRING | 除长字之外的任何值。 |
o1 | 输出 | LWORD | 64 位长字值。 | |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 | |
ANY_TO_LWORD 结构化文本示例
bres := ANY_TO_LWORD (true); | (* bres 为 1 *) |
tres := ANY_TO_LWORD (t#0s46ms); | (* tres 为 46 *) |
mres := ANY_TO_LWORD ('0198'); | (* mres 为 198 *) |
自固件版本 23.012 起,指令行为发生更改
将 REAL 或 LREAL 值转换为 LWORD 数据类型时,以下规则适用:
- 正值
- 0 到 2⁶³ − 1 的值可转换为 LWORD 数据类型。
- 超过 2⁶³ − 1 的值被限制为 2⁶³ − 1。
- 负值
- −1 至 −2⁶³ 的值可转换为 LWORD 数据类型。
- 小于 −2⁶³ 的值被限制为 2⁶³。
提供反馈