ANY_TO_LREAL
ANY_TO_LREAL 指令可将任意值转换为长实型值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ANY_TO_LREAL

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
| |
i1 | 输入 | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL TIME DATE STRING | 除长实型之外的任何值。 |
o1 | 输出 | LREAL | 长实型值。 | |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 | |
ANY_TO_LREAL 结构化文本示例
bres := ANY_TO_LREAL (true); | (* bres 为 1.0 *) |
tres := ANY_TO_LREAL (t#1s46ms); | (* tres 为 1046.0 *) |
ares := ANY_TO_LREAL (198); | (* ares 为 198.0 *) |
提供反馈