ANY_TO_INT
ANY_TO_INT 指令可将值转换为 16 位整型值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ANY_TO_INT

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
| |
i1 | 输入 | BOOL SINT USINT BYTE UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | 任何非 16 位整型值。 |
o1 | 输出 | INT | 16 位整型值。 | |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 | |
ANY_TO_INT 结构化文本示例
bres := ANY_TO_INT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_INT (t#0s46ms); | (* tres is 46 *) |
mres := ANY_TO_INT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
提供反馈