ANY_TO_DINT
ANY_TO_DINT 指令可将值转换为 32 位双整型值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ANY_TO_DINT

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 启用指令。
仅适用于梯形图程序。 | |
i1 | 输入 | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | 除双整型之外的任何值。 |
o1 | 输出 | DINT | 32 位双整型值。 | |
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 仅适用于梯形图程序。 | |
ANY_TO_DINT 结构化文本示例
bres := ANY_TO_DINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_DINT (t#1s46ms); | (* tres is 1046 *) |
mres := ANY_TO_DINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
提供反馈