ANY_TO_DATE
ANY_TO_DATE 指令可将字符串、整型、实型或时间数据类型转换为日期数据类型。
布尔、Byte 和 Word 日期类型受支持,但不建议使用。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ANY_TO_DATE

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
| |
i1 | 输入 | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING |
|
o1 | 输出 | DATE | 转换的日期值。转换期间发生错误(如为负值的日期)会导致无效的结果。 | |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 | |
ANY_TO_DATE 示例
ANY_TO_DATE 功能块图示例

ANY_TO_DATE 梯形图示例

ANY_TO_DATE 结构化文本示例

结果

提供反馈