ANY_TO_BOOL
ANY_TO_BOOL 指令可将非布尔值转换为布尔值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ANY_TO_BOOL

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
| |
i1 | 输入 | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | 任何非布尔值。 |
o1 | 输出 | BOOL | 布尔值。 | |
ANY_TO_BOOL 结构化文本示例
ares := ANY_TO_BOOL (10); | (* ares is TRUE *) |
tres := ANY_TO_BOOL (t#0s); | (* tres is FALSE *) |
mres := ANY_TO_BOOL ('FALSE'); | (* mres is FALSE *) |
提供反馈