NE (<>)
NE 指令可比较整型、实型、时间、日期和字符串输入值,以确定第一个输入是否不等于第二个输入。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。NE

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 启用指令。
仅适用于梯形图程序。 | |
i1 | 输入 | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | 所有输入的数据类型必须相同。 |
i2 | 输入 | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | 输出 | BOOL | TRUE - 如果第一个 <> 第二个。 | |
NE 示例
NE 功能块图示例

NE 梯形图程序示例

(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <> 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is FALSE *)
提供反馈