MIN(最小值)
计算两个整型值的最小值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。MIN

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN1 | 输入 | DINT | 任何有符号整型值。 |
IN2 | 输入 | DINT | 不能为实型。 |
MIN | 输出 | DINT | 两个输入值的最小值。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
MIN 示例
MIN 功能块图示例

MIN 梯形图示例

MIN 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
结果

提供反馈