LIMIT(限制测试)
LIMIT 指令可将整型值限制为给定的间隔。不能更改最小值和最大值之间的整型值。大于最大值的整型值将替换为最大值。小于最小值的整型值将替换为最小值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。LIMIT

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 函数启用。
适用于梯形图程序。 |
MIN | 输入 | DINT | 支持最小值。 |
IN | 输入 | DINT | 任何有符号整型值。 |
MAX | 输入 | DINT | 支持最大值。 |
LIMIT | 输出 | DINT | 位于支持的范围内的输入值。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 适用于梯形图程序。 |
LIMIT 示例
LIMIT 功能块图示例

LIMIT 梯形图示例

LIMIT 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) new_value := LIMIT (min_value, value, max_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
结果



提供反馈