LIM

LIM 是关于上限和下限 REAL 值滞后的警报。滞后应用于上限和下限。用于上限或下限的滞后增量是 EPS 参数的一半。
过程警报是当控制器收到并处理故障时产生的警报。当模块超过为每个通道配置的上限或下限时,过程级别警报将发出提醒。
支持的语言︰“功能块图”、“梯形图”和“结构化文本”。
该指令适用于
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
LIM
LIM
LIM 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
H
输入
REAL
上限值。
X
输入
REAL
输入为任何实型值。
L
输入
REAL
下限值。
EPS
输入
REAL
滞后值(必须大于 0)。
QH
输出
BOOL
上限警报:如果 X 超过上限 H,则为 TRUE。
Q
输出
BOOL
警报输出:如果 X 超出限制范围,则为 TRUE。
QL
输出
BOOL
下限警报:如果 X 低于下限 L,则为 TRUE。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

LIM 示例

LIM 时间图示例
LIM 时间图示例
LIM 功能块图示例
LIM 功能块图示例
LIM 梯形图示例
LIM 梯形图示例
LIM 结构化文本示例
LIM 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal