OSF(单触发下降)
OSF 指令可检测布尔变量的下降沿。当输入 CLK 从置位切换为清零(即,在输入 CLK 处检测到下降沿)时,OSF 块会将输出 Q 置位一个周期。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。OSF

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
CLK | 输入 | BOOL | 检查下降沿的输入。任何布尔变量。
|
Q | 输出 | BOOL | 表示 Q 输出的状态。
|
OSF 示例
OSF 功能块图示例

OSF 梯形图示例

OSF 结构化文本示例

(* ST Equivalence: OSF1 is an instance of a OSF block *) OSF1(cmd); nb_edge := ANY_TO_DINT(OSF1.Q) + nb_edge;
结果

提供反馈