ACB(缓冲区中的 ASCII 字符)
ACB 指令统计缓冲区中的 ASCII 字符总数,包括行尾。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ACB

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
IN | 输入 | BOOL | 梯级输入状态。
|
Q | 输出 | BOOL | 表示字符计数是正在进行还是已完成。 此功能块的输出与程序扫描同步更新。输出 Q 无法用于重新触发该指令,因 IN 已进行沿触发。
|
Characters | 输出 | UINT | 缓冲区中的字符数。 |
Error | 输出 | BOOL | 表示存在错误条件。
|
ErrorID | 输出 | UINT | 标识错误的唯一数字。在 ABL 错误代码中定义的该指令的错误。 |
错误代码 | 错误描述 |
|---|---|
03 | 传输无法完成,因为清除发送信号已丢失。 |
06 | 检测到非法参数。 |
07 | 无法完成 ASCII 发送或接收,因为已使用通道配置对话框关闭通道配置。 |
08 | 无法完成 ASCII 写入,因为 ASCII 传输已在进行。 |
09 | 当前的通道配置不支持请求的 ASCII 通信。 |
10 | 已设置 Cancel,从而停止指令的执行。不需要任何操作。 |
13 | 控制块中请求的 (.LEN) 长度为负数或大于存储在源字符串中的字符串大小。适用于 AWA 和 AWT 功能块。 |
14 | ACL 功能块已被取消。 |
16 | 串行端口不支持 RTS 或 CTS 控制行。 |
ACB 示例
ACB 功能块图示例

ACB 梯形图示例

ACB 结构化文本示例

提供反馈