TRUNC(截断)

TRUNC 指令截断实型值,只保留整数。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
TRUNC
TRUNC
TRUNC 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
REAL
任何实型值。
TRUNC
输出
REAL
如果为 IN > 0,则最大整数值小于或等于输入值。如果为 IN < 0,则最小整数值大于或等于输入值。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

TRUNC 示例

TRUNC 功能块图示例
TRUNC 功能块图示例
TRUNC 梯形图示例
TRUNC 梯形图示例
TRUNC 结构化文本示例
TRUNC 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) result := TRUNC (+2.67) + TRUNC (-2.0891); (* means: result := 2.0 + (-2.0) := 0.0; *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal