SUB(减)
SUB 指令用一个整型、实型或时间值减去另一个整型、实型或时间值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。SUB

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
| |
i1 | 输入 | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | 任意整型、实型或时间数据类型的被减数。 所有输入的数据类型必须相同。 |
i2 | 输入 | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | 任意整型、实型或时间数据类型的减数。 所有输入的数据类型必须相同。 |
o1 | 输出 | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | 任意整型、实型或时间数据类型的被减数和减数的差值。 输出数据类型必须与输入相同。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 | |
SUB 示例
SUB 功能块图示例

SUB 梯形图程序示例

(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 - ai102; ao5 := (ai51 - 1) - ai53;
提供反馈