Neg(取反)

Neg 指令将值转换为反值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
NEG
NEG
Neg 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
i1
输入
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
输入和输出的数据类型必须相同。
o1
输出
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
输入和输出的数据类型必须相同。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

Neg 示例

NEG 功能块图示例
NEG 功能块图示例
NEG 梯形图程序示例
NEG 梯形图程序示例
(* ST equivalence: *) ao23 := - (ai10); ro100 := - (ri1 + ri2);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal