MUL(乘)

MUL 指令可将两个或多个整型或实型值相乘。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
MUL
MUL
MUL 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
i1
输入
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
整型或实型数据类型的因数。
所有输入的数据类型必须相同。
i2
输入
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
LINT
LWORD
REAL
LREAL
整型或实型数据类型的因数。
所有输入的数据类型必须相同。
o1
输出
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
整型或实型数据类型输入的乘积。
输入和输出必须使用相同的数据类型。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

MUL 示例

MUL 功能块图示例
MUL 功能块图示例
MUL 梯形图程序示例
MUL 梯形图程序示例
(* ST equivalence *) ao10 := ai101 * ai102; ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal