DIV(除)
DIV 指令用第一个整型或实型输入值除以第二个整型或实型输入值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。DIV

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
| |
i1 | 输入 | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | 非零整型或实型数据类型的被除数。 所有输入的数据类型必须相同。 |
i2 | 输入 | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | 非零整型或实型数据类型的除数。 所有输入的数据类型必须相同。 |
o1 | 输出 | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | 非零整型或实型数据类型输入的商。 输入和输出必须使用相同的数据类型。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 | |
DIV 示例
DIV 功能块图示例

DIV 梯形图程序示例

(* ST Equivalence: *) ao10 := ai101 / ai102; ao5 := (ai5 / 2) / ai53;
提供反馈