ABS(绝对值)
ABS 指令返回实型值的绝对值(正值)。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ABS

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | REAL | 任何有符号实型值。 |
ABS | 输出 | REAL | 绝对值(始终为正数)。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
ABS 示例
ABS 功能块图示例

ABS 梯形图示例

ABS 结构化文本图示例

(* ST Equivalence: *) over := (ABS (delta) > range);
结果

提供反馈