SQRT(平方根)
SQRT 指令计算实型值的平方根。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。SQRT

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | REAL | 该值必须大于或等于零。 |
SQRT | 输出 | REAL | 输入值的平方根。负 IN 值的返回结果是 0。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
SQRT 示例
SQRT 功能块图示例

SQRT 梯形图示例

SQRT 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xroot := SQRT (xpos);
结果

提供反馈