RAND(随机值)

RAND 指令从定义的范围计算随机整数值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
RAND
RAND
RAND 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
base
输入
DINT
定义支持的一组数字。
RAND
输出
DINT
集合 [0..base-1] 内的随机数。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

RAND 示例

RAND 功能块图示例
RAND 功能块图示例
RAND 梯形图示例
RAND 梯形图示例
RAND 结构化文本示例
RAND 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) selected := MUX4 ( RAND (4), 1, 4, 8, 16 ); (* random selection of 1 of 4 pre-defined values the value issued of RAND call is in set [0..3], so 'selected' issued from MUX4, will get 'randomly' the value 1 if 0 is issued from RAND, or 4 if 1 is issued from RAND, or 8 if 2 is issued from RAND, or 16 if 3 is issued from RAND, *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal