EXPT_REAL
如果第一个参数为“base”,第二个参数为“exponent”,则 EXPT_REAL 指令将计算 base exponent 的实型结果。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。EXPT_REAL

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | REAL | 要计算指数的实型数。 |
EXP | 输入 | REAL | 幂(指数)。 |
EXPT_REAL | 输出 | REAL | (在 EXP 中) 1.0(如果 IN 不为 0.0 且 EXP 为 0.0) 0.0(如果 IN 为 0.0 且 EXP 为负数) 0.0(如果 IN 和 EXP 均为 0.0) 0.0(如果 IN 为负数且 EXP 不对应于整数)。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
EXPT_REAL 示例
EXPT_REAL 功能块图示例

EXPT_REAL 梯形图示例

EXPT_REAL 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) result := EXPT_REAL (xval, power);
结果

提供反馈