EXPT(指数)
EXPT 指令将 IN(基数)的值增加至 EXP(指数)的幂,并输出运算的实型结果。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。EXPT

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | REAL | 任何有符号实型值。 |
EXP | 输入 | DINT | 整型指数。 |
EXPT | 输出 | REAL | IN 的实型值与 EXP 的幂。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
EXPT 示例
EXPT 功能块图示例

EXPT 梯形图示例

EXPT 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) tb_size := ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, range) );
结果

提供反馈