DF1 半双工主站配置
使用下表中的信息配置 DF1 半双工主站。
设置 | 描述 |
|---|---|
介质 | 指定支持的介质类型。可用选项是“ RS232 ”和“RS485 ”。“RS232 ”是默认选项。 |
控制行 | 指定用于通信的握手类型。
|
错误检测 | 指定消息传输的错误检测方案。
“ CRC ”是默认选项。 |
轮询模式 | 指定轮询模式。
|
重复数据包检测 | 确定如何处理重复消息。
默认情况下选中“ 重复数据包检测 ”。 |
ACK 超时 | 指定控制器在传输消息后等待确认的持续时间。 值范围为 0 到 32,767,每个单位增量表示 20 毫秒。 默认值为 50(50 * 20 毫秒、1,000 毫秒或 1 秒)。 |
回复消息超时 | 指定通道超时。 如果通道发送消息且未在指定的超时时间内收到响应,则通道将尝试重新建立通信。 值范围为 0 到 65,535。默认值为 5。 |
消息重试次数 | 指定从站在未收到主设备发出的确认 (ACK) 情况下尝试重新传输消息包的次数。 可以在传输时可能会损坏消息包的嘈杂环境中使用此参数。 值范围为 0 到 127。默认值为 3。 |
预传输延时 | 指定 Micro800 控制器发送数据包之前的时长。值范围为 0 到 65,535。默认值为 0。 |
RTS 关闭延时 | 指定准备发送 (Ready To Send, RTS) 传输结束到丢弃之间的延时时间。此设置在为“ 控制行 ”选择“半双工,不带连续载波 (RTS/CTS) ”时可用。值范围为 0 到 32,767。默认值为 0。 |
RTS 发送延时 | 指定激活 RTS 到开始传输之间的延时时间。此设置在为“ 控制行 ”选择“半双工,不带连续载波 (RTS/CTS) ”时可用。值范围为 0 到 32,767。默认值为 0。 |
轮询范围 | 指定从站轮询数据的连续间隔范围。它在“ 轮询模式 ”设置为“标准 ”时可用。您可以通过为要轮询的设备提供站地址来设置优先轮询范围和正常轮询范围。与正常轮询范围内的从站相比,优先轮询范围中的从站轮询频率更高。 “ 正常轮询组大小 ”指定从正常轮询节点列表轮询的活动站。值范围为 0 到 255。 |
提供反馈