串行端口 - ASCII 配置页面
使用 ASCII 配置页面执行以下操作:
- 配置通用 ASCII 通道设置。
- 配置 ASCII 通道协议控制设置。
显示的配置设置因选择的
Micro800
控制器不同而异。设置 | 描述 |
|---|---|
通用设置 | |
波特率 | 列出波特率(单位为位/秒)。选项包括:
默认值为 19,200。 |
奇偶校验 | 列出通信数据包中的奇偶校验位使用情况。选项包括:
|
协议控制 | |
介质 | 指定支持的介质类型。选项如下:
当“ 介质 ”设置为“RS485 ”时,“控制行 ”默认为“没有握手信号 ”。 |
控制行 | 列出控制行通信选项。当“ 介质 ”设置为“RS232 ”时,这些选项可用。当“ 介质 ”设置为“RS485 ”时,“控制行 ”默认为“没有握手信号 ”。
Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器的可用选项如下所示:
|
删除模式 | 列出 ASCII 删除字符的选项。该模式将影响回显至远程设备的字符。
|
数据位 | 指定每个字符的数据位数。选项包括“ 7 ”和“8 ”。8 是默认选项。 |
停止位 | 指定每个字符的停止位数。选项包括“ 1 ”和“2 ”。1 是默认选项。 |
附加字符 | 指定为 ASCII 协议定义的用于传输的附加字符。范围为从零到用逗号隔开的两个十六进制值。 0xFF 为预留项,可用于表示无字符。例如:
|
终止字符 | 指定为 ASCII 协议定义的用于接收的终止符。范围为从零到用逗号隔开的两个十六进制值。 0xFF 为预留项,可用于表示无字符。默认值为“0x0D,0x0A ”。 |
XON/XOFF | 打开或关闭 XON/XOFF 功能。默认情况下,此选项处于关闭状态。 |
回显模式 | 打开或关闭字符回显。 打开时,所有接收到的字符都将回显至运行 FactoryTalk Design Workbench 的计算机。当 Micro800 控制器与终端建立连接时,可以查看输入的字符。默认情况下,此选项处于关闭状态。 |
RTS 预延时 | 指定请求传输前的延时时间。 值范围为 0 到 32,767,每个单位增量表示 20 毫秒。默认值为 0。 |
RTS 后延时 | 指定请求传输后的延时时间。 值范围为 0 到 32,767,每个单位增量表示 20 毫秒。默认值为 0。 |
提供反馈