上传配方

使用“
<controller-name>:”“管理配方
”页面将配方从控制器上传到本地驱动器。将配方上传到本地驱动器,以保存备份,防止数据意外丢失或释放内存卡的空间。上传行为仅适用于配方文件。根据配方配置重新生成头文件。
Micro820
L20E 控制器最多支持 10 个配方,每个配方最多包含存储在单独文件中的 50 个配方变体(具有唯一名称)。
默认情况下,配方文件将上传到 Downloads 文件夹。如果目标中存在该配方文件,则上传的文件将覆盖现有文件。
先决条件
  • 控制器处于联机状态。
上传配方
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    配方
    ”。
  3. 在“
    配方
    ”配置页面中,选择“
    管理配方
    ”。
  4. 在
    <controller-name>: “管理配方
    ”中,选择 “上传配方”图标。
  5. 在“
    从内存卡上传配方
    ”中,选择要上传的配方文件,然后选择“
    上传
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal