“配方”配置页面

“
配方
”配置页面适用于以下控制器:
  • Micro820
    L20E
  • Micro850
    L50E
  • Micro870
    L70E
最多支持 10 个配方,每个配方最多有 50 个版本和 128 个变量。如果配方中的变量超过 128 个,会导致出现生成问题。
使用“
配方
”配置页面执行以下操作:
  • 向配方列表中添加配方或从配方列表中删除配方。
  • 从 M8A 文件导入配方或将配方导出到 M8A 文件。
  • 打开变量选择器将变量添加到配方。
  • 在变量列表中上下移动配方的变量。
  • 从控制器中删除配方。
配方配置设置
设置
描述
配方列表
列出项目中的配方。
选中或清除
RCP<x>
复选框以向配方列表中添加配方或从配方列表中移除配方。
导入
打开“
导入数据日志
”,以从计算机上的 M8A 文件导入配方。
“
导入
”在控制器处于脱机状态时可用。
导出
将配方导出到控制器上的 M8A 文件。
当满足下列条件时,“
导出
”可用:
  • 控制器处于脱机状态。
  • 已经添加了一个或多个配方。
管理配方
对配方执行以下操作:
  • 将配方从内存卡上传到计算机。
  • 将配方从计算机下载到内存卡。
  • 从内存卡删除配方。
配方详细信息
指定配方的以下信息:
  • 配方名称。
  • 用于区分不同配方字段的分隔符。
  • 配方的说明。
单击所选配方旁边的 “设置”图标,将显示该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal