导出配方
使用“
配方
”配置页面可以将配方导出到您的计算机。默认情况下,配方以 M8A 文件形式导出到 Downloads 文件夹。如果存在同名文件,则会向导出的文件附加一个编号。先决条件
- 已经添加了一个或多个配方。
要导出配方
- 在“项目组织管理器”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
- 在“控制器”树中,选择“配方”。
- 在“配方”配置页面中,选择“导出”。
- (可选)在“导出配方配置”中,选择导出路径并根据需要输入文件名。
- 选择“保存”。
提供反馈